This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:1/f 产生的原因?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233322/opa2182-cause-of-1-f-to-comes-out

器件型号:OPA2182
主题中讨论的其他器件:OPA182

您好、专家!

请在下面帮助我们处理客户的咨询。

什么可能导致1/f 从 OPAx182发出?  接地不稳定、缺少电源调节和/或旁路电容不足等问题是否会导致此问题?    (记录显示了我列出的所有三个问题)。   

放大器输出端的噪声密度显示从大约100Hz 开始具有很大的1/f 噪声。  规格表显示了零漂移/斩波放大器的平坦响应。  我知道这不是传感器、因为我有一个不同的放大器/DAQ 链、它不会显示来自该传感器的1/f。
由于我们要使用的信号处于0.5Hz 至3Hz 范围内、因此这是一个问题。  我不需要你帮我解决这个问题。 我只是想知道是否有任何已知的情况下2182会,简单地说,作用就好像它不是斩波放大器。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan