This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM118-N:比较器电路的输出端不能测量任何脉冲

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM119QML, LM119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233888/lm118-n-no-pulses-can-be-measured-at-the-output-of-the-comparator-circuit

器件型号:LM118-N
主题中讨论的其他器件:LM119QMLLM119

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我需要使用运算放大器 LM118H 构建一个比较器。 信号带宽为15MHz。 但问题是、当输入信号超过700kHz 时、无法使用运算放大器(LM118H)在比较器电路的输出端(如所示)测量任何脉冲。

请提供帮助。

如果 LM118H 无法工作、您可以推荐运算放大器 IC 吗?

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要大得多的压摆率。

    使用 LM119QML/LM119等真正的比较器。