This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:JFE2140EVM 中的失调电压校正积分器电路

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, JFE2140EVM, JFE2140, OPA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234079/jfe2140-offset-correction-integrator-circuit-in-jfe2140evm

器件型号:JFE2140
主题中讨论的其他器件:OPA202、OPA145

您好!

JFE2140EVM 中的失调电压校正积分器电路(U3及周围)实际上是否正常工作?

https://www.ti.com/lit/ug/slpu010/slpu010.pdf

我已经在插入偏移校正积分器电路的情况下运行了仿真、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对积分器进行了测试并进行了广泛的研究。 它可以用于校正失调电压、但我发现它会增加用于校正的放大器的噪声、从而无法实现将电路用作超低噪声放大器的目的。 我将其最初放在电路板上、并将其与已发布的 JFE2140应用手册分开。 由于添加了噪声、我将其移除。 我还有一些仿真文件、这些文件显示它用作校正电路。 您必须小心组件值才能使其正常工作。 这样、连接到漏极的放大器输出端的电阻器就不会很小、以至于它会将 JFET 重新偏置到远离其预期工作点的位置、或者它太大、并导致校正放大器轨输出。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的意见、我同意您的评论。 通过有2个电路驱动驱动驱动驱动器放大器(U1、OPA202)的相同求和点、偏移校正积分器的噪声成为主要噪声。

    但是、我仍然喜欢使用偏移校正积分器来实时监控和校正偏移的想法、或许我可以在放大器的后一级求和累积的偏移电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、  

    这是我的一个实验的屏幕截图。 我通过将 VTO 参数调整2mV 来更改了其中一个 JFET 模型、以使 Tina TI 中的两个 JFET 模型不匹配。 该电路将2mV 的输入失配降低至2uV。  

    在 EVM 上测试此函数、我能够纠正不匹配情况、如下所示。  

    此致。  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此仿真电路与 https://www.ti.com/lit/ug/slpu010/slpu010.pdf 中的电路不同、在该电路中、U6 (OPA145失调电压校正监控器)的反馈实际上并不是一个积分器、而是一个"几乎"的开环运算放大器。 我将使用这些值重试。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、  

    是的、它最初应该是一个积分器。 随着我实验得更多和深入了解、我开始修改配置。 为了进行实验、我在 PCB 上留下了一组封装选项。 祝你好运!

    -克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、  

    我进行了一些挖掘、找到了仿真以方便使用。  

    e2e.ti.com/.../JFE2140-Vos-Correction-Circuit.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通