This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:输出电流的绝对最大额定值

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231969/lm2901-absolute-maximum-rating-of-output-current

器件型号:LM2901

尊敬的规格列表:

我的客户正在评估 LM2901D、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在我们的电路中、引脚1 (1OUT)在从高阻态切换到低电平时会消耗较大的瞬态电流(约350ns)。

峰值为20.8mA、绝对最大额定值超过 IO (max)= 20mA。

几十 ns 超过20mA、这可以接受吗?

请告诉我、是否有超过20mA 时的脉冲宽度规格。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    输出的内部电流限制为约12-15mA。 这可以在图7-35中看到。 这应该不是问题。

    如果您确实关心电流问题、可以在输出端串联一个串联电阻来限制峰值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。

    在这种情况下、没有损坏的风险。

    我会要求客户检查它是否正常工作。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市