This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401Gain 和 OP1dB 的频率响应是什么?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233080/lmh5401-what-is-the-frequency-response-of-lmh5401gain-and-op1db

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:LMH3401

尊敬的团队:  

我是否可以知道我们是否具有 LMH5401和 LMH3401的以下数据?

1.增益与频率之间的关系(从10kHz~10MHz)
2. OP1dB 与频率间的关系(从10kHz~10MHz 开始)

谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:
       让我检查一下我们的数据库中是否有这些数据、并很快回复给您。

    此致、
    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、  
    我想知道您是否对这些结果有任何更新吗? 非常感谢。  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:
      LMH5401和 LMH3401是直流耦合器件、因此:

    在10kHz 至10MHz 范围内增益不会有太大变化、您可以从数据表图中推断100MHz 至直流的频率响应。 请注意、增益由外部电阻器设置。

    2.当前没有可用的 P1dB 数据。 P1dB 的目的是什么? 您是否有一个特定的摆幅目标和在什么负载上? 您还可以参阅数据表中与 P1dB 相关的输出摆幅。

    此致、
    赫鲁日