This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:在不使用双电源的情况下使用 INA181放大负电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234200/ina181-amplifying-negative-voltage-with-ina181-without-using-dual-supply

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:XTR111

大家好!

我正在设计具有4-20mA RMS 输出的交流电流传感器。 CT 二次侧的输出通过分流电阻转换为电压、并由 INA181电流感应放大器进行放大。 MCU 对信号执行 RMS 计算、然后将相应的输出发送到 DAC MCP4725、该 DAC 的输出由 XTR111转换为4-20mA 信号。

原理图:

我对电路的主要关注点是 INA181能否精确地放大 CT 输出。 由于 CT 次级侧上的电流(也就是分流电阻器上的电压)是交流电、因此在每个周期的输入端都有负电压。 尽管 INA181数据表指出、共模范围的下限为-0.2V、但我仍不确定是否可以(或一个好主意)在不使用双电源的情况下放大负电压输入。  

非常感谢您对电路提出任何一般性建议!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CT 二次侧的波形是什么样子的? (正弦波、幅度、频率?) 根据您的波形、不同的器件可能更适合此应用。

    对于 INA181、只要 VCM 等于或大于-0.2V、即使是单电源也不会有问题。 如果您预计共模上的电压小于-0.2V、则可使用双电源来改变共模电压额定值。 MCU 的允许输入电压范围是多少?

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cierra:

    CT 次级侧的波形将是正弦波。

    我看到 VCM 可以低至-0.2V、差分电压该怎么办? 例如、IN+上为-0.2V、IN-上为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    绝对最大差分电压额定值为-26V 至26V。

    因此、如果 IN+=-0.2V 且 IN-= 0V、则差分电压=-0.2V、这在绝对最大技术规格范围内(尽管在这种情况下输出将摆动至 GND = 0.005V)。

    Cierra