This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8480:咨询输出范围和其他相关规格

Guru**** 2820755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233409/lmp8480-consultation-of-output-range-and-other-related-specs

器件型号:LMP8480

大家好、

您可以帮助解答 Samsung 提出的以下问题吗?

1. LMP8480器件由5V 电压供电。 正常情况下、Vadc 低于5V。 但在某些情况下,电流的增加会导致 LMP8480的差分输入 I*Rsense * 60超过5V。 在这种情况下、Vadc 的输出是否会被钳位在最大5V? IN+/-引脚上是否会存在过压应力? 如果是,如何解决这一问题?


2.下图是 VCC=16V 时 Vsense 的范围。 当 VCC=5V 时、范围是否相同?


3.下图显示了当 VCC=4.5V 且 Vrs=48V 时 Vout 和 VCC 之间的裕度。 当 VCC=5V 时、参数是否相同?

Br

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    Unknown 说:
    1. LMP8480器件由5V 电源供电。 正常情况下、Vadc 低于5V。 但在某些情况下,电流的增加会导致 LMP8480的差分输入 I*Rsense * 60超过5V。 在这种情况下、Vadc 的输出是否会被钳位在最大5V? IN+/-引脚上是否会存在过压应力? 如果是,如何解决此问题?

    我将在下面的#3处回答您有关输出钳位的问题。 根据中的定义、LMP8480的差分输入额定值为±85V 绝对最大额定值 以下内容:

    因此、输入端子上的5V 电压不会有任何问题。

    Unknown 说:
    2. 下图显示了 VCC=16V 时 Vsense 的范围。 当 VCC=5V 时、范围是否相同?

    否、VSENSE (Max)只是在输出被钳位到 VCC 值的最大输出电压之前放大器的有用范围。 在您的情况下、 最有用的输入范围将接近80mV。

    Unknown 说:
    3. 下图显示了当 VCC=4.5V 且 Vrs=48V 时 Vout 和 VCC 之间的裕度。 当 VCC=5V 时、参数是否相同?

    是的、无论 VCC 电平如何、参数都大致相同。 请参阅部分 8.3.10, 最大输出电压 ,有关更多信息:

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    感谢您的答复。

    好的、我还有一个问题。

    当 VRSP–VRSN > 80mV 时、LMP8480的输出将钳位在5V、不会损坏芯片、对吗?

    Br

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    当 VRSP–VRSN > 80mV 时、LMP8480的输出将钳位在5V,不会损坏芯片,是吗?

    从技术上讲、该器件处于这些条件下电压的绝对最大额定值范围内、但必须记住、噪声和瞬态信号也会在引脚上产生临时电压尖峰、当您将其设计为接近绝对最大额定值时必须考虑这些问题。 请记住、输入引脚上相对于接地引脚的电压也必须保持在-0.3-85V 范围内、因此您需要注意两个不同的限制。

    还应注意、不能保证器件在此区域正常运行、器件只能正常运行。   要应用电气特性中列出的值、您必须遵守建议的操作条件(以下)。

    LMP8480的输出将钳制为5V,

    我不会期望输出超过电源电压、但由于会超出建议的工作条件、因此输出特性可能会出现异常行为。

    如果您希望超出 建议的运行条件或使器件饱和、还应注意、器件需要等待恢复时间、才能再次正常运行。 对于 LMP8480、从饱和状态恢复的时间为50µs μ s、如果您超过建议的运行条件、恢复时间甚至可能更长。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    我对您提到的两个限制感到非常困惑。

    在 Samsung 用例中、总线电压 为48V、LMP8480的 Vcc 为5V。

    您的意思是、首先它们应确保 RSP 或 Rsn 到 GND 保持在 -0.3-85V 之内、最好设置在4.0-46V 之内。 在 Samsung 设计中、该电压将处于48V 范围内、因此该限值不会出现问题。

    您提到的第二限制是什么? 为什么您说我们将其设计为接近绝对最大额定值?

    您在之前的回复中说过、  有用的最大 差分输入电压范围将接近80mV。 所以他们只是想检查是否 差动输入电压(VRSP–VRSN)、LMP8480是否会钳制在5V? 在  µs 的实际使用情况下、差分输入电压可能超过80mV、持续时间为1 μ s 级。

    Br

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    抱歉、我误解了您的问题、以为您问的是80V、而不是80mV。 我上面键入的是80V 差分输入电压、而不是80mV 差分输入电压。

    我在上一段中所说的恢复时间仍然适用、但您无需担心超过建议的运行条件:

    如果您希望超过 建议的运行条件或使设备饱和,您还应记住设备需要等待恢复时间才能再次正常运行。 对于 LMP8480、从饱和状态恢复的时间为50µs μ s

    很抱歉我的困惑、如果您需要进一步说明、

    Levi DeVries