Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1, ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件:ALM2402F-Q1、、OPA564-Q1
大家好!
在我的旋转变压器应用中、我需要一个到36V 的快捷保护、持续至少60秒、在应用手册(SBOA447)中、建议使用以下设计:

一个20 Ω R7电阻器、放置在反馈环路内、并使用10U 电容器 C7进行旁路。 在大多数汽车旋转变压器激励应用中使用的10kHz 典型频率下、的阻抗
10uF 旁路电容器约为1.6Ω μ F
这是一个 天才的想法,但我仍然有2个问题:
1. TVS 26V 无法保持60秒、
2. 并且 R7的功耗将非常高--> 5W~7W
那么、如果我将 R7增加到20k Ω、会怎样呢? 删除 R7、只需离开 C7?

根据我的仿真、

相位差为124.17 (或-235、85??)、因此我相信20k R7没问题、我的设计中有什么错误吗?
Br
Jin