This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152:关于相对于电源轨的输出摆幅

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9152, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229635/tlv9152-about-output-swing-from-rail

器件型号:TLV9152
主题中讨论的其他器件: LM7705

大家好、

我对输出电压限制有疑问。

当我使用以下原理图对 TLV9152进行仿真、并将输入从0V 上升到5V 时、当输入为低电平时、输出不会跟随输入。 我想这是由相对于电源轨的电压输出摆幅造成的、对吧?

我的客户希望在 Vs=5V、RL=5kΩ~6kΩ Ω 的条件下知道此电阻的值。 将会出现最大值或典型值。 值吗?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当它是灌电流或拉电流时、这个"相对于电源轨的输出摆幅"是否会随输出电流条件而变化?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能的输出电压取决于电流;请参阅数据表中的图6-14和6-15。

    如果您使上升电压更慢、行为是否相同? 该模型可能尝试模拟过载恢复(请参阅第7.3.7节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:大桥三、  

    我们在 TI.com https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html 上提供有关输入/输出限制的完整培训系列

    请与客户分享此资源、以帮助他们理解。  

    正如视频中讨论的、输入限制是电压共模、对于 TLV9152、它的额定值是高于和低于电源轨100mV:  

    对于输出限制、这通常是 AOL 规格中的测试条件;对于 TLV9152、这些值不是最小值/最大值、而是一条通用规则:

    观察上述值、输出不太可能接近电源轨100mV (包括0V)。  

    因此、返回到仿真、由于增益为1、输入从 V-开始、因此会发生意外的输出行为。  
    克莱门斯也是正确的:  

    模型试图模拟过载恢复

    由于运算放大器输出电压太接近电源轨、运算放大器仿真模型可能处于"过载"状态。  
    有两种方法可以解决此问题:  

    1. 更改输入;不要使输入进入 V-。  
    2. 更改 V-; 在负运算放大器电源轨上使用负电荷泵(例如 LM7705)、以在信号水平接近0V 时保持线性度。

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的支持。 我和我的客户明白了。

    在图6-14中、仅针对 V+轨显示电压摆幅字符。  

    当℃放大器拉取输出电流时、假设它在25 μ A 下拉取80mA 电流、

    3V 的电压摆幅是仅适用于 V+、还是适用于 V-线路? (也意味着存在 V-+3V 的电压摆幅)

    如果不能、上述情况下 V-轨的电压摆幅会是多少?

    Regrds、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图6-15:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出电流大约为1mA 时、您是否为图6-14和6-15包含详细字符?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大桥三、  

    这话是什么意思?

    figure 6-14和6-15
    的详细字符

    0mA 至5mA 的几个单位上的实验室数据是否足够?  

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolina:

    了解到6-14和6-15没有放大的数据。

    多个单元上的实验室数据0mA 至5mA 是否足够?  [/报价]

    此类数据可提供很多帮助! 您能尽快支持这项计划吗?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大桥三、  

    当然可以! 我将在达拉斯时间06/02日这一周结束时获得这些数据。  

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:大桥三、  

    似乎我们的设备出现了一些意想不到的问题、6月9日结束是否可以为客户接受?  

    祝你一切顺利。
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina

    您已经知道它将被延迟。

    6/9是可以接受的。 我会向客户解释  

    此致  

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:大桥三、  

    好消息、我们的设备问题已经解决。 附件是您可以与客户共享4个设备(总共8个通道)数据的 ppt。  
    纵轴相对于电源轨(单电源5V)。  

    e2e.ti.com/.../TLV9152-Output-Voltage-v.pptx

    提醒客户、该数据是小样本数据、而不是特性数据。 在一天结束时、为方便起见、会向客户提供此信息。  

    TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。 客户应完全负责与其产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策。 TI 仅提供技术信息、不打算提供与客户设计有关的工程服务或建议。 如果客户需要工程服务、则客户应依靠其聘用的员工和顾问、和/或从获得许可的专业工程师(LPE)处获得工程服务。

    祝你一切顺利。
    Carolina