This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-EP:文件、以便对其进行仿真

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, INA129, TINA-TI, OPA211-EP, INA129-EP, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233250/opa211-ep-file-to-simulate-it

器件型号:OPA211-EP
主题中讨论的其他器件: INA129-EP、OPA211 、INA129 、TINA-TI、 PSPICE-FOR-TI

您好!

我需要对 OPA211-EP 和 INA129-EP 等几个元件进行仿真。 我找不到用于模拟它们的文件。 我只能找到不带-ep 的版本。

您是否知道是否可以获取文件?

如果不能、是否可以将 OPA211的建模修改为 OPA211-EP 的建模?

谢谢

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    TINA-TI 或用于 TI 宏模型的 PSPICE 使用典型性能参数规格、不模拟最小值/最大值规格、因此您可以使用 OPA211或 INA129模型进行仿真。

    OPAx211 TINA-TI 参考设计

    INA129 TINA-TI 参考设计(修订版 C)

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我在 pscpice 上工作您是否有该软件的文件?  

    谢谢你

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    我们为 PSPICE-FOR-TI 和 TINA-TI 提供宏模型。 两种模型都位于产品登录页面上。  在特定器件产品页面上、选择"设计和开发"选项卡、然后选择"设计工具和仿真"选项卡。  例如:

    https://www.ti.com/product/OPA211

    以下是适用于 OPAx211和 INA129的 PSPICE-FOR-TI 模型的链接。

    OPAx211 PSpice 模型(修订版 A)

    INA128x 和 INA129x PSpice 模型(修订版 A)

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您提供这些文件。

    在模拟电路时,我想修改组件的电压偏移和电流偏移,您知道怎么做吗? (适用于 OPAx211)

    谢谢你

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    我们的宏模型显示了典型性能、因此我们不建议修改 它们。 如果您确实需要这样做、请不要更改模型网表、而是 只使用外部源进行任何修改、如下所示。

    为了方便起见、我已在下面附上了 OPA211 TINA-TI 文件。

    e2e.ti.com/.../OPA211-Vos-and-Ios-modifications.TSC