This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:在 AMC1350输入端加载

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233700/amc1350-loading-at-the-input-of-amc1350

器件型号:AMC1350

尊敬的团队:

我在其中一个应用中使用 AMC1350。 请查看下面的电路。

您可以看到 AMC1350输入端的电压为2.294V

AMC1350输入端的预期电压为2.3766V

我认为 AMC1350输入端的电压损失是由其1.25兆欧姆的输入阻抗导致的。

我将一个值为1.25兆欧的电阻器与 R2并联、并获得了 2.294V 的电压值。

我想知道可以避免这种损耗的任何方法。

此致

Hari.