This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:使用电阻分压器进行直流电压测量

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC3330, ISO224, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231888/amc1350-q1-dc-voltage-measurement-with-resistive-divider

器件型号:AMC1350-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1350、 AMC3330、 ISO224、 AMC1351

您好!

我尝试使用 AMC1350测量直流电压、但也遇到了一些困难:
我有一个电阻分压器用于测量直流电压链路。 我想测量电阻分压器的其中一个中间电阻器(该分压器的边沿/末端不存在的电阻器)上的电压。
采用 AMC1350时、由于某种原因、我无法在我想要执行的中间电阻器上执行测量。  当我将底部的电阻替换为短路时、AMC1350仅测量了电压(以便进行测量的电阻连接到直流链路的负极)。

下图说明了我所说的:



我找到的所有文档都指示将 GND1连接到测量电压的负极侧、而不使用电阻器。

在我的第一个设置中是否可以使用 AMC1350 (不发生短路)?
如果是,如何? 如果没有,为什么不呢?

提前感谢您、
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    在提供的原理图中、没有 GND1连接到测量电阻器的负极侧、从而确保输入电压保持在输入电压共模范围内。  

    我推荐一个与本文档中显示的相似的原理图: https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    请记住、隔离式电源也必须以悬空接地连接为基准。 如果测量三相电压、那么使用以中性点为基准的单个隔离电源以及3个 AMC1350相比、使用2个隔离电源和2个 AMC1350进行2线间测量可能更加经济实惠。  

    您还可以考虑 AMC3330 (集成直流/直流转换器)或 ISO224 (更宽的+/-12V 输入电压范围)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    谢谢你的答复,但它没有解决我的问题。
    正如您写道的、确实有必要将 GND1连接到电阻器的负极侧、我正在这样做(我忘记将它放在我之前发送的简化图中、抱歉、正确的图如下所示)。

    那么、对于第一张图中的设置(在直流链路负极端子和 INN-GND1连接之间的路径中使用电阻器)、是否可以使用 AMC1350执行电压测量?
    我只想在该应用中执行直流测量。
    这可能是一个元件可以用于我提到的测量中(例如、上述 AMC3330可以、如下图所示、其数据表中甚至有所说明)、但考虑到其他因素、我想专门使用 AMC1350 (如果可能)。


    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    是的、这没问题、只需确保隔离式电源以相同的电压节点为基准。 此外、如果仅检测直流电、AMC1351可能更适合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复和 其他部分的建议。
    事实证明、我遇到的问题实际上与一些耦合问题有关。 电压测量电路按预期工作。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助、很高兴听到问题已解决!