This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:NC 引脚状态

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222628/ina240-nc-pin-status

器件型号:INA240

您好、团队成员:

我看到从数据表 SBOS662B (2017年10月)更新为 SBOS662C (2021年12月)、NC 引脚可以悬空。

  • SBOS662B 图片

  • SBOS662C 图片

在上一个主题中,NC 引脚必须接地以降低噪音,那么为什么新的数据表版本可以让它悬空? 您的芯片硬件更新已针对 SBOS662C 完成

如果是、您能否向我发送包含此更新的第一个组件批次标识?  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的更改仅仅是为了阐明、器件本身没有变化。   使引脚悬空不应显著影响器件的功能。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当您说"  引脚悬空不应受到显著影响"时、您能解释一下吗? 输出上有更多噪音? 精度较低? 组件不稳定? 其他?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经看到了你的 帖子,明天我要去旅行的时候,我会向你发出哔哔声。

    感谢您的耐心等待、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

    NC 引脚在制造过程中用于测试芯片、但它也在内部(弱)被拉至低电平。 我们通常建议将该引脚接地、以避免耦合到附近的 PCB 布线。 意外地将器件置于测试模式是不可能的。

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 测试功能的内部下拉电阻值和最低电压激活阈值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    达到一定的电压阈值时不会激活测试功能、从断开的 NC 引脚激活测试模式时需要将特定的输入序列耦合到 NC 引脚中、因此器件不大可能意外进入测试模式。 包括内部下拉电阻器在内的器件内部值是专有信息。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    如果我们假设测试模式发生时,我的电子电路板是操作的,这是 INA240的行为? 是否可能出现引脚输出错误? 引脚输出是否被夹住?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使您 将 NC 引脚直接耦合到噪声源、也不会意外进入测试模式。 在 NC 引脚未连接任何器件的情况下意外进入测试模式的可能性不大、因此您无需担心。

    如果  您 无意中进入测试模式 、输出将无效。

    Levi DeVries