This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:缺少电气特性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124, LM324B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232909/lm124-missing-electrical-characteristics

器件型号:LM124
主题中讨论的其他器件: LM324B

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望向您寻求帮助。

我正在查找有关 LM124DG4的更多数据。 我有数据表、但是其中没有我要查找的参数。 我正在寻找 LM124的电气特性、Vs =(V+/V-)=5至36V、数据表中仅包含 LM124的 Vs = 5V 部分。 想了解 Vs=24V (+/-12V)时 LM124的输出电流(拉电流/灌电流)和短路电流。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    大多数规格为15V;不期望在24V 电压下获得更多电流即可。

    对于 IO、OUT 到-12V (VCC-)短路可能会导致过多功率、并且不安全。 如果拉电流且 Ta=25°C、则支持接地短路

    如果是灌电流、则 GND 短路或 VCC+不安全。  

    如果可能、避免短路。  

    我建议查看应用手册以了解有关 LM124的更多详细信息。  LM324/LM358内核设备设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    数据表 在 LM124部分中指示 Vcc =5V。   我正在寻找条件对应的 IO、IO:Vs =+/-12V (与 LM324B 和 LM124BA 的章节类似、Vs =(V+)–(V-)= 5V 至36V (+/-2.5V 至+/-18V)

    我的问题呈红色。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    假设需要考虑最小电流  

    第一个红色问题:电源是15V 和0V。 输出为0V、因此损失了15V 的电压。 使用+/-12V 电源并且对0V 短路时、输出将损失12V 电压。 拉电流具有有源电流限制、因此+/-12V 电源对0V 短路应非常接近数据表值。  

    第二个红色问题: 电源是15V 和0V。 输出为15V、因此损失了15V 的电压。 使用+/-12V 电源并且对0V 短路时、输出将损失12V 电压。 灌电 流由晶体管的基极电流及其 β(电流增益)决定、因此 预计电流只会小幅减小。

    在这两种情况下,最差情况下 的减少可以通过插值计算; 12/15=80%;尽管90%是比较合理的 保守预期。

    如果考虑的是最大电流、则需要另一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    请查看我们客户的更新。

    非常感谢您提供的信息。   

     "如果需要考虑最大电流、则需要另一个答案"

    1. 是的、想知道最大电流的答案
    2. 有关输出电压与输出拉电流/灌电流曲线的其他问题
      1. 图6-36:"以+Vcc (V)为基准的输出电压", 这是 (Vcc - Vo)吗? 单电源15V/0V 或双电源+/-15V 是否相同?
      2. 图6-35: 这适用于单电源?  双电源怎么样?
      3. 图6-37:是否有类似的灌电流限制与温度间的关系?
      4. 想了解双电源运算放大器的最大拉电流和灌电流、例如:(1) SUPPLY +/-12v、max io source @Vo = 2.7V? (2)电源+/-12V、最大 IO 灌电流@ Vo=-2.7V?

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    在5V 电压损耗下、数据表电气表中的最大电流为60mA。 在12V 时的损耗拉电流将接近5V、裸片温度取决于图6-37中所示。 在损失为12V 时灌电流短路可能会导致器件损坏。 我建议在输出和短路之间添加一些串联电阻。   

    1A 是(VCC-Vo)、即电压损耗。 该表适用于所有电源电压。

    1b 图6-25为双电源或单电源的 Vo -[Vcc-]。  

    1C 否不存在。 随着温度 β 值的上升、预计灌电流会增加、这是一个不利的趋势。   

    1d 用于在25°C 或更高温度下提供最大60mA 的电流;对于灌电流、我猜相同的60mA (只是猜测)

    我建议添加串联电阻、以便应用能够控制短路电流、而不是让运算放大器来实现。