This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:差分放大器输出失真

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234753/lm358-differential-amplifier-output-distortion

器件型号:LM358

迪亚尔斯、

  我们使用 LM358作为差分放大器电路、但输出 失真。  VREF 已更改为1V、但输出仍然失真。 电路图和波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    放大器似乎处于相对于电源轨的输出摆幅的极限。

    我有几个问题:

    • 预期的输出信号电压范围是多少?
    • 与 AC_Power-AD 连接的对象

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry,ö m

    1. 0~3.3V

    2.连接至 MCU 的 ADC 输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何其他组件连接到该节点? 是否连接了电容器或电阻器? 请包含从输出到 MCU 的连接原理图  

    我提出问题的原因是、根据您的输出电流情况、您可以从电源轨获得5-20mV 的电压、也可以从电源轨获得限制在1V 的电压。

    此致!
    Jerry