This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:TI 产品中商业和工业的定义

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235074/lmh6643-definition-of-commercial-and-industria-in-ti-products

器件型号:LMH6643

您好!  

我对 LMH6643MM/NOPB 的状态有疑问。

问题1: 可以将 LMH6643MM/NOPB 视为工业用吗?
问题2. 虽然它在 Web 上被描述为"目录"、但认为它相当于"工业"是正确的吗?
问题3: TI 产品对商业和工业有何定义?

谢谢。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些旧器件的商业温度范围为0…C° 70°C 和工业用…40°C− 85°C. 但对于 LMH6443、仅存在更宽的范围。