This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:查找合适的 OP 组件

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, OPA4990, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235087/tl074-find-the-right-op-component

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件: OPA4990OPA4991

你(们)好

我有一位客户拥有 NB、该项目将使用 OP、但他的需求如下:

双电源:±15V

2.Component 最大厚度:1.1mm

需要4个通道

需要轨到轨输出

我看到此 TL074具有满足他要求的第一点和第四点、但第二点似乎无法满足。 我想向业务部门询问是否有任何其他 OP 可以推荐给客户使用。

谢谢。

Boyan