This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:最坏情况下的输出饱和电压曲线

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293A, LM193, LM393, LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232501/lm293a-worst-case-output-saturation-voltage-curve

器件型号:LM293A
主题中讨论的其他器件: LM193LM393LM293

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM293A 并有请求。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

数据表 P.11图6-3显示了 LM293A 输出处于 L 电平时的输出特性。 随着电流消耗、饱和电压增加、当输出电压超过10mA 时、电压发生跳跃。 也许这个特性是一个典型值。

另一方面、数据表 P.8 6.10适用于 LM193、LM293和 LM393 (无后缀)的电气特性规定 IOL 低电平输出电流为6mAmin。

由于乘积偏差、当输出驱动能力为低电平(最小值为6mA)时、在附加的图中圈出的斜率变化点将向左移动?

这种理解是否正确?  

您能否在下面提供数据。
(1)您能否给我一个最差值(IOL 6mA)的图表?
(2)如果可能、我希望使用5V 的比较器电源电压驱动数据。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此 致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该比较器的输出为 NPN 晶体管。 图6-3只是显示了该晶体管的典型特性。

    数据表仅给出了4mA 的保证值。 这表示保证晶体管在该电流下不会退出饱和状态、但在任何较大的电流下都可能发生饱和。

    1.将该线路从130mV 升至700mV。

    2.晶体管具有恒定的基极电流(参见功能框图);这种行为不取决于电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯回答和信一你的帖子。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Chuck、

    感谢您的答复。

    我想确认一下您的建议。

    是否130mV 表明 IO 4mA 处的电压。

    当输出电流为6mA 时、电压将为700mV。

    是否需要向上移动?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您快速解决问题

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Chuck、

    感谢您的答复。

    我整理了您的建议。

    最小值 IOL = 4mA、列出在电气特性的 VOL 中。

    此时、VOL (最大值)为700mV。

    换句话说、图表的斜率在 IOL=4mA 和 VOL=700mV 时发生变化。

    如果有任何误解、请说明。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:  

    感谢您的联系。 如前所述、我们可以保证的唯一值是 IOL = 4mA 时的 VOL。 线性近似方法对估算有效、但我们不能真正保证输出电流的行为将如此或斜率的确切变化方式。 IOL = 6mA 时、VOL 可能为700mV、但您可能需要增加大约15-20%的过程变化才能获得最坏情况的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的答复。

    我理解并记住您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市