This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2617:VCA2617RHBT

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228652/vca2617-vca2617rhbt

器件型号:VCA2617

我们正在使用 TI 的可变增益放大器(型号:VCA2617RHBT   ),并观察高稳定时间。

我们提出了以下意见。

去耦电容器使用440 μ F、可提供~15分钟的趋稳时间。

去耦电容器具有220uF 的电容、可实现~10分钟的稳定时间。

在4.7uF 的情况下、去耦电容器提供了~2分钟的稳定时间。

去耦电容器使用100nF 时的稳定时间为~μ s < 1分钟。

出于其他原因、我们需要在电路中使用440uF 电容器。

但~ 15分钟的稳定时间是问题所在。  

期待支持/解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.您能否用框图指定在何处放置去耦电容器? 它是在电源、输入、偏置引脚、共模引脚上吗?  

    2.您能解释一下如何测量稳定时间吗?

    3.您的应用是什么?  

    谢谢。  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Karthik、您好、  

    请在下面查找对问题的答复:  

    1. 您能否通过方框图指定在何处放置去耦电容器? 它是在电源、输入、偏置引脚、共模引脚上吗?

    旁路电容器位于输入侧、如方框图所示。 为电源、偏置引脚和共模引脚放置了额外的去耦电容器。

    1. 您能解释一下如何测量稳定时间吗?

    因此、保持增益恒定、对于输入信号、我们期望得到具有增益的相应输出信号。 我们正在测量输出信号稳定所需的时间(使用示波器进行测量)。

    1. 您的应用是什么?  

    我们的应用基于光纤传感。  

    期待快速的支持和解决。

    此致、

    Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashit:  

    这是可能的。 该器件的输入电阻为300k Ω。  

    400uF 的5*时间常数(1%稳定)为11分钟。  

    为什么您的应用需要如此高的电容器?

    您是否没有如下网络? 然后、时间常数将小于100ms。  

    谢谢。  

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    请找到以下答案:  

    • 我们要求应用中的高电容器能够传递极低频率的信号(~ 1Hz)。
    • 在您建议的网络中、似乎链中又有一个10nF 的电容器、这不会将较低的截止频率提高到非常高的频率值吗?

    此致、

    Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashith:  

    这个网络怎么样?  

    R1是我在电路板上与 R4匹配的源电阻。 如果您的源电阻不同、则相应地更改 R4。  

    R3和 C3是器件的内部阻抗。  

    从 VG1到 VF1的频率响应如下图所示。 增益在1Hz 时是平坦的、-3dB 带宽为65.54mHz。  

    要分析此网络的时间常数、请 i)关注红色环路中 C1的放电:5 x 470uF x 10k Ω=~25ms、ii)关注蓝色环路中 C2的放电:5 x 10uF x 300k Ω=~15s。 因此、两者之间的主要时间常数来自环路2、大约为15s、这应该足以满足您的应用需求。   

    谢谢。  

    Karthik