This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议更换 IXDD415

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234830/suggest-replacement-for-ixdd415

主题中讨论的其他器件:UCC27614

需要有关能够以35MHZ 驱动2000pf 负载的 N 沟道 MOSFET 驱动器的帮助,是否有可用的 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    我知道、我们最接近的匹配项可能是 UCC27624。 它看起来只能满足35MHz 的时序要求、但我不知道它是否能热处理。 这在很大程度上取决于所选的 VDD。

    一个更好的选择可能是使用2个 UCC27614 IC、或可能在输出端添加一个图腾柱级、以提高驱动强度并分担部分热负载。

    谢谢。

    Alex M.