This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548EVM:

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA548EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228529/opa548evm

器件型号:OPA548EVM
主题中讨论的其他器件:OPA548

您好!

我正在尝试了解 OPA 板无法正常工作的原因。  

我使用 peaktech 6225A 为开发板供电。 我正在将电源的-30V 输出接入开发板上的 AVSS。 接地也是如此。

我正在使用 J2从函数发生器发送信号、该信号具有2VPP 的正弦波信号。  

到音圈的输出不够强大、无法使其正常运行。 我可以通过某种方法对电路板进行调试并确定电路板上是否有油炸内容、或者某种连接是否可能由于价格问题而导致运算放大器古怪地工作、 还是我正在使用的电源还不够? 请建议和感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    Dawei ZHOU 说:
    是否有办法可以调试主板并确定主板上是否有油炸食品

    是的、您需要将输出连接到能够消耗高达1-5A 负载的功率电阻器。 您需要从较高的电阻负载开始、然后逐渐降低 R 值。 如果音圈是4Ω Ω 或8Ω Ω 电感负载、您可能无法正常驱动它。 4Ω、如果 Vout 摆幅与输入电压相同、例如2Vpp、则输出峰值电流应约为1Vpk/μ A = 250mApk、它应该能够驱动它。 4Ω、如果 Vout 摆幅为20Vpp、那么输出峰值电流将为10Vpk/μ s = 2.5Apk。 理论上、它应该能够驱动它。 但您需要考虑电源%regulation、去耦电容器、音圈电感、散热片、功率放大器外壳和结温等因素。 我包含一个 OPA548仿真、并首先检查仿真。  

    我想您做了什么。 您使用负单电源轨来配置开发板。 请确保正确设置 VCM 偏置、否则它将无法正常工作、请参阅仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-E2E-05192023.TSC

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    我将结束本次调查。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    要回答您的初始问题,  

    我使用的是双电源 PSU,我最初只使用负轨,但这不是真正的工作.  我尝试仅使用-v 和地面,但也尝试了+-v 和地面,它似乎是 thi 没有任何差异。  

    我能够通过把函数发生器的振幅从2vpp 更改为20vpp 来获得非常非常低的输出,所以我猜放大器的某个地方有什么不对的。 由于我在反相输入中使用运算放大器,因此我遵循手册中的 pafge 12以能够获得一些放大,但它似乎不起作用。  

    如果使用2欧姆的冰霜、则会有所帮助。  

    我会尝试您建议的步骤来调试该电路板、但如果我监管了任何东西、请提到它并表示感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    通风口是2欧姆

    5Apk 电流是最大值 能够拉电流和灌电流的最大电流。 您需要提供尺寸合适的散热器来散热。  

    此外、您需要尽可能减小|Vs|-Vout 差值电压、如果差值较小、就会更好。 当峰值电流达到5Apk 时将存在 Vout 电压摆幅限制、请参阅仿真文件中插入的表。  

    如果您拥有音圈 L、C 和 R 参数、请将其发送给我。 这可能会影响放大器的环路稳定性、这是应该检查的内容。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-E2E-05252023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有以下信息 :  

    线圈电阻: 5.1 Ω

    线圈电感: 1675 µH μ H

    最大电流: 0.89A @ 60 °C
    1.90A @ 200 °C

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    线圈电阻: 5.1 Ω

    线圈电感: 1675 µH μ H

    最大电流: 0.89A @ 60 °C

    [/报价]

    仿真表明以下电路稳定、有63度的相位裕度。 您未向我提供绕组电容参数、这可能是另一个需要了解的参数。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-E2E-Coil-05252023.TSC

    音圈的工作频率范围是多少。  

    1.90 A @ 200 °C

    这一数字体现在哪里? OPA548的额定结温最高仅为150°C、您需要将其保持在尽可能低的水平。 您将需要提供充分的冷却、否则运算放大器将损坏。  

    请告诉我当前的问题是什么、我很乐意提供帮助。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定音圈的频率范围,也不知道绕组电容,但我们将使用由 DAW 或独立函数发生器产生的正弦波。  

    我还没有尝试过信号的相移、但由于无法从冰霜中获得任何初始运动、电路板是否出现故障?  

    购买的通风油如下 :  

    https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=14116&pn=VC250/M

    他们推荐了此开发板并提供了有关在何处插入插件的一些说明、但它似乎从一开始就不起作用。 可能是电路板在最初测试时已损坏、但我的万用表测试显示的是流经电路的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    请尝试从 EVM 进行以下配置。 它的运行频率应 在高达20KHz 的范围内。   您需要如下面的仿真所示修改现有的 EVM 反馈电容器、或从 EVM 中完全移除反馈电容器。 我检查了环路稳定性、大约在 75度进行了仿真、如下图所示。  

    e2e.ti.com/.../OPA548-Step-Transient-06062023.TSC

     如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复!  

    我今天将尝试一下、让您知道它是怎样的。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚检查了电路板、发现 C1中没有电容器、因此焊盘被焊接、但未连接任何电容器。 我想尝试添加一个电容器、看看这是否有帮助、您是否有我应该尝试的任何建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    您有我应该尝试的建议值吗?

    请按如下所示跳转 OPA548EVM。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已根据您的建议设置跳线。 我是否应该完全移除2k 电阻器、并直接桥接这个电阻器和电容器引脚? 由于没有电容器、我只需用一小块焊料连接两个端子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我是否应该完全移除2k 电阻器,而只是桥接该电阻器和电容器引脚?

    您刚才提到、要求在反相运算放大器配置中为-5V/V。 因此 R2需要为2kΩ Ω。 您可以移除10kΩ Ω 的 R2并将其替换为2kΩ Ω 电阻器。 也可以将2.5kΩ Ω 与 R2 (10k)并联焊接,2.5k||10k 相当于2kΩ Ω。  

    跳接 JP4和 JP5引脚要容易得多。 如果您手头没有跳线、您可以反转 PCB 并将 JP4和 JP5跳线短接地(这些是穿孔器件)。   

    请告知我们它是如何驱动音圈的。  

    此致!

    雷蒙德