This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2022:闭环带宽建议

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235453/lmp2022-close-loop-bandwidth-recommendation

器件型号:LMP2022

我在 缓冲器配置中针对具有偏移的三角波信号使用 LMP2022。 该设计中的放大器由单面5V 电源供电。 信号高于20kHz 的闭环带宽建议值(以避免自动置零电路产生混叠)。 但是、数据表也指出、20kHz 以上的信号不受影响。  

600kHz 时信号的最大 Vout-pk 是多少? 那么对于300kHz 呢?  

谢谢。

Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何信号频率的最大 Vout_peak 幅度都可以根据输出信号相对于时间的导数计算得出:dVout/dt -请参阅以下内容:

    在已知 LMP2022压摆率为2.5V/us (或2.5e6V/秒)并使用上述公式 Vp = SR/(2*π* f)的情况下、可以计算出 f=600kHz 时的最大峰值输出电压为 Vp=2.5e6/ (6.28* 600e3)= 663mV 而 f=300kHz 时、最大值 Vp = 1.327V 。  由于压摆率会随工艺变化、这些值可能变化高达+/-30%。