This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM747QML:功耗和输入电阻

Guru**** 2767965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235414/lm747qml-power-consumption-and-input-resistance

器件型号:LM747QML

您好、专家!

我们的客户需要 LM747J/883的功耗和输入电阻。

我看到数据表中规定的功耗为800mW。 我是否应该将其视为相当于功 耗?

还请根据要求分享输入电阻。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    因此、数据表中列出的功率耗散是可能的最大功率耗散。 器件的功耗有两个分量。 是静态电流和输出电流。 功率将是消耗的电流乘以总电源电压。

    器件的静态电流是可能的最小功耗和放大器打开所需的最小电流量。 该值在数据表中作为 Icc、而 Icc 的最大值列在室温、高温和低温下。  

    /-22V 时的最大静态电流为6.6mA、即最大基础功率耗散290.4mW

    输出电流将由输出电压和负载决定。 如果您尝试在1k 电阻器上输出10V、则输出电流将为10mA。 /-22V 时的10mA 为220mW、这将添加到290.4mW 的最大基础值。  

    输入电阻是 BJT 基极中的电阻。 通过将输入共模电压除以输入偏置电流、可以估算出这一点。 在12V 时、您的最大输入偏置电流为1500nA。 12V/1500nA = 8兆欧、作为最坏情况下的阻抗。

    此致!
    Jerry