This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180-Q1:超过输入引脚电压

Guru**** 2676675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232837/ina4180-q1-exceeding-input-pin-voltage

器件型号:INA4180-Q1

您好!

我对这部分的差分电压有疑问。 数据表指出、只要电流不超过5mA、它就会超过28V。  我们需要检测 FET 两端的电压。  当 FET 关闭时、输入端将具有电池电压。  在某些情况下、输入端可能会出现35V 的负载突降电压。  如果电流保持在5mA 以下、这是否会成为问题? 能否提供5mA 值的更多背景信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    如果注入器件的电流不超过5mA、则不会损坏器件。 问题在于、在引入电阻器以将电流限制到 5mA 阈值时、器件的增益将随着电阻器网络比率的改变而改变。 这不容易被考虑在内、因为内部电阻器被修整为比率而不是特定值。 这意味着、考虑到有效电阻器网络中的任何调整、都有额外的固有误差。 (请参阅数据表中的公式4和表9-2)。 由于这种效应、此实现仅在能够处理 精度显著下降的应用中可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    感谢您提供背景资料。  它们如何知道它们是否未超过电流? 内部电阻器是否有特定范围?

    另外、数据表还提到了26V 至28V 之间的持续运行可能会导致永久性损坏。 什么是持续运行?

    无论如何、他们希望确保器件能够承受高达35V 的负载突降、或者器件是否会损坏? 在这种情况下、它们需要考虑保护。

    谢谢

    艾维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦器件输入增长超过26V、ESD 二极管就会导通、因此内部电阻器就不相关。 一旦达到导通阈值、这些二极管上的电阻就会非常低。 数据表中提及的超过26V 的条件仅指器件承受能力。 器件不可在超过26V 的电压下运行、仅可在低于5mA 的电流下承受这些条件。 这不应是预期的运行条件。 如前所述、电流仍然可以通过前端的外部电阻器受到限制、但这会引入误差(请参阅公式4)