This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-EP:了解增益误差和热漂移

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233839/ina129-ep-understanding-gain-error-and-thermal-drift

器件型号:INA129-EP

您好、专家!

就以下问题寻求您的帮助:

[1]在 INA129-EP DS (见下文)中、电气特性中的2列是针对 TA=25°C 的条件、第二列是针对 T=125°C 的条件是否正确?

[2]不同的增益值会产生增益误差。据我了解,G=1的误差是由于与 G=10不同的部分造成的。 因此、 对于增益>1 (例如、2)、我应该用以下公式计算最大增益:1*(1+0.001)+ 1*(1+0.005)=2.006 ->增益误差(对于 G=2)= 0.3%

[3]与热漂移相同的问题。 例如 G=2、T=125°C 和一个理想外部电阻器、增益(对于 G=2^ 125°C)=1*(1+0.001+10 @-5*dT)+1*(1+0.005+10^-4*dt)= 2.017 ->增益误差(对于 G=2 @125°C)= 0.85%  

[4]与[3]相比,为 G=10过热提供的最大增益误差有什么含义? 我是否应该使用这两者的最小值?  

感谢您的支持。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    右侧列中的增益误差表明这是过热。 这是一个测量的参数值、该值具有统计计算的最大 这是指定温度范围-55至125°C 下的最大值、如下所示。  

    kΩ 在晶圆测试指定的增益公式中使用49.4k Ω 项的温度系数来计算最坏的情况。  

    此计算的一个示例如下所示。  

    增益为2的示例

    增益为10的示例

    100增益示例

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris。

    但我们有后续行动:

    不确定是否理解、当您说"指定温度范围的最大值"时、这是否考虑了49k4项的漂移、例如对于10增益、我们应该取0.9%(根据您的计算)和指定的最大值0.65%之间的最小值?

    或者它未考虑49k4项、它应该添加-> 0.9%+ 0.65%=> 1.55%的增益误差?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我回答部分问题,明天我会作跟进。  

    存在增益误差和增益误差漂移。  

    不确定,当您说"指定温度范围的最大值"时,

    下面您可以看到增益为1、10和100时过热的最大增益误差规格。  

    下面用蓝色圆圈标明的部分控制大于1的增益漂移、红色圆圈部分控制增益为1的增益漂移。 初始增益误差与增益漂移不相关。 此外、下面显示的两级是不相关的、因此我们必须使用平方和平方根来计算每一级的总增益漂移误差。  

    我会在明天跟进其余的答案。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的解释。

    期待得到全面的响应。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以看到、我使用针对增益10计算的误差和针对增益1 0.15%的最大过热规格计算的误差对平方和进行计算。 换句话说、我进行了过热增益误差计算、并将其添加到产品数据表表格中的测量值中、以便获得随温度变化的增益误差1。 这假设理想增益电阻器为5.489k Ω。 该计算将再次从最小值的误差中减去、并在下面的计算中使用-100ppm/°C。 请注意、这是理论计算结果、其中我在前一篇文章中用红色圈出的值是测量值。  

    如果我有一段时间不使用 ppm、我总是忘记如何将其转换为百分比。 我整理了一个快速的1页概述来提醒自己。 只是想我会分享如果它对其他人在未来阅读这篇文章有帮助。  

    我希望这有助于澄清。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了跟进、我希望这张图片也会有所帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通