请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA847 大家好、
如何 使用 TINA 对电容 CCM 进行仿真、OPA847的 Cdiff?
OPA847的增益应大于或等于12才能保持稳定。 仿真电路的直流电路增益是否必须大于或等于12才能可行?
您可以 帮助构建它的仿真电路吗?

此致、
罗艾米

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在这里、您可以找到 Amy、DC 增益也可以是任何东西、但是 xover 处的交流增益需要足够高才能实现良好的相位裕度。请查看数据表的反相补偿部分