请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV321-N 主题中讨论的其他器件:TLV9001
您好:
LMV321M5X/NOPB 用于客户的电机主板、主要目的是通过芯片的输出电压监测温度。
测试过程中有几个芯片温度异常。 发现芯片引脚3、4的输出是2.8V、存在0.2V 的电压差、判断出芯片有问题。
目前,我们总共投票选举了44个,7个结果不佳。
我的客户提交了此芯片的 FA 请求、但 TI 拒绝了。 因此、我想请 TI 帮助分析和检查此应用问题。谢谢!!