This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:引脚4 (IN+)和引脚5 (IN-)上的 INA210BIDCKR 失败问题

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235157/ina210-ina210bidckr-failed-issue-on-pin4-in-and-pin5-in-

器件型号:INA210

尊敬的支持部门:

我们正在将电流检测放大器 INA210BIDCKR 用于输出电流监控。

但它在工作时出现了一些故障问题、分析发现引脚4 (IN+)和引脚5 (IN-)与 GND 短路。

为了找出根本原因、我们对示波器进行了分类、并且无法确认该示波器是否会导致 IC 损坏。

我们的样本为两个输出12V 并通过 ORing 并联、当只有一个12Vo 工作时、另一个电路的 INA210B 将产生泄漏电压、示波器如下所示、

引脚 IN+和 IN-将缓慢生成大约5V 的电压、引脚 V+将生成大约1.8V 的电压、引脚输出将在某个时候具有1.8V 电压。

 

我们想知道此漏电压是否会使 IC 断开、如果不会、会发生什么情况导致引脚4 (IN+)和引脚5 (IN-)与 GND 短路?

此致、Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我将查看此内容、并会尽快作出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix:

    我将需要一个完整的原理图、其中显示了如何将两个 INA210连接到 ORing 二极管、SVCC_12V_1在何处进出、以及一切事物的接地/返回路径是如何连接的。

    您测试了多少个系统? 有多少显示异常?

    如果使用另一个12V 电源、此 INA210是否正常工作? 即使它在总线打开时正常工作、但这并不意味着它没有损坏。

    我还不相信这是已损坏的设备。 为了证明这一点、请使用 I_12V 侧的正极探头和 INA210输入引脚的负极探头测量 R633和 R631上的差分压降。 我想查看输入偏置电流是否超出规格、这将指示器件内的低阻抗接地路径。

    我不确定这是否是器件损坏的原因是、这可能是输入浮动时输入偏置电流无处可去的原因(因为未使用该12V 电压)。 因此、输入引脚电压将浮至某个点、这可能导致 OUT 引脚上出现瞬变。

    解决此问题的常用方法是在 I_12V 网络的输入侧放置一个下拉电阻(~50k 至100kΩ Ω)。 虽然不使用该器件、但添加该器件应该没有必要、也不实用。 但是、您可能需要消除该输出干扰、该干扰以相同的方式固定、具有弱接地电下拉电阻。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

     

    原理图中有许多种 GND、不容易进行整理和说明。

    虽然我们捕捉到了泄漏电压、但无法相信这会导致 IC 损坏、我同意您的看法。

     

    所以、我们继续发现其他异常示波器、如下所示、

     

    当我们以满载关闭模块时、IN+引脚将从12V 减少到0V、但从示波器来看、它将下降到0V 以下、压降大约为-0.8V。

     

    在数据表中、IN+引脚允许的最小电压为 GND-0.1、因此、我们想知道上述-0.8V 是否会导致 IC 损坏。

     

    期待您的回复。 谢谢!

    此致、

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix:

    Vcm 降至-0.8V 非常令人担忧、绝对可能会对器件造成损坏。 进行此测量时、请确保示波器的负极引线靠近 INA210接地引脚连接或连接在该引脚处。 0.8V 的压降可能与我询问如何连接接地有关。 如果 INA210 GND 引脚和负载/12V 源回路之间存在一些电感、则电压突然下降可能会导致电感反冲。 您可能需要检查布局文件并追踪 INA210 GND 引脚如何连接到系统的最终返回路径、并查找阻抗可能上升的任何点。 您还可以通过使用相对较重的导线/电缆将 INA210接地引脚物理连接到源极接地、然后在满载测试时重复断电。

    请尝试回答我之前的问题:

    您测试了多少个系统? 有多少显示异常?

    如果使用另一个12V 电源、此 INA210是否正常工作? 即使它在总线打开时正常工作、但这并不意味着它没有损坏。

    [/报价]

    为证明这一点,请使用 I_12V 侧的正探针和 INA210输入引脚的负探针测量 R633和 R631之间的差分压降。 我希望查看输入偏置电流是否超出规格、这将指示器件内接地的低阻抗路径。

    此致、

    彼得

    [/quote]