This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:未检测到输出

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235938/lm311-no-output-detected

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: TL331

您好、专家!

我们希望 客户提供有关 LM311设计故障排除的帮助:

当热敏电阻磁珠变湿时、与我的设置电压下拉为低电平、并允许输出连接到引脚4、点亮我的 LED 灯。
引脚7处的电压为0VDC。 不明白为什么。

由于我的同相电压(3.1V)大于我的反相电压(2.1V)、当反相电压低于同相电压时、输出应该被拉低。  

感谢您的帮助。 谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    输出和 LED 似乎接线不正确。

    LM311具有一个独特的输出、可用于高侧或低侧负载(上拉或下拉)。 看来你在穿越这两者,所以它是不起作用的。

    左侧是更标准的"共集电极"输出配置、右侧是不太常见的"共发射极"输出。 图像中的上拉/下拉电阻是*series* LED 和2.2k 下降电阻的组合。 比较器的设计是、晶体管在输出为"低电平"(->+)时导通。

    因此、当磁珠变湿时(+IN=3V、-IN=2.1V)、输出将想变为高电平(+IN>-IN)、因此晶体管不导通(关闭)并且 LED 熄灭。

    与您似乎需要的相反-因此只需反转+in 和-in 输入即可。

    您在原理图中似乎将其混淆了。

    您是否希望 LED 接地? 那么、您需要使用"正确的"共发射极电路、并将集电极连接到+28、将发射极连接到2.2k 系列的 LED、然后将 LED 连接到 GND。

    您还可以使用左侧的电路。 这将使其与其它集电极开路比较器更加"通用"。

    此外、LM311输入不是轨到轨、因此在最低设置时、引脚2被拉至 GND、并超出最小输入电压(0.5V)。 这可能会在以后给您带来问题。

    您使用 LM311有什么特殊原因? 这不是我们建议用于简单电路的器件。 这更适合 TL331型器件。