This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV772:绝对最大额定值(V+)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236534/lmv772-absolute-max-rating-v

器件型号:LMV772

您好、团队成员:

我们在应用中使用了 LMV772QMMX、该运算放大器由5V 稳压器供电。 在稳压器发生故障期间、我们可能会在 VDD5线路上观察到极短持续时间(~80ns)的过冲。

根据数据表、该引脚的额定电压最大值为(5.75 + 0.3) V。 您能否提供反馈、此运算放大器能够在几纳秒内处理的 V+电源线上的过冲电压有多大?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝对最大电源电压额定值为5.75V。 如果配置为单电源且 V-接地、则可施加到 V+引脚的绝对最大电压为5.75V。 任何超过绝对最大额定值的电压 都可能会损坏器件。 如果您的 电路在故障模式下可能违反此条件、建议 使用 TVS 二极管钳制电源引脚处的电压。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述、LMV772的绝对最大额定电源电压为5.75V。  这 由用于制造产品的制造流程控制(即使在很短的时间内也不允许过冲)、因此只能 由您自己承担风险(TI 不保证超过5.75V)。  (V+)+0.3V 的额定值仅适用于输入引脚、而不适用于电源引脚。  输入引脚上的电压可能会超过至少0.3V;如果输入引脚上的电压超过电源电压0.3V、则输入电流必须限制在10mA 或者更低。