This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:如何选择基准输入

Guru**** 2994130 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236510/ina186-q1-how-to-select-reference-input

器件型号:INA186-Q1

您好

下面是有关 INA186-Q1的 VREF 的问题。

在说明中、当 VREF=GND 时和当 VREF=Vs/2时之间的确切差异是什么?

那么、在 VREF=4.508V 时会发生什么情况?

在每种情况下、该器件是如何工作的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    就像您在上面发布的片段一样、Vref 电平将器件的输出设置为零输入电平所需的条件、并且输出根据流过分流电阻器的电流绕过该设定点。

    当 Vref = GND (用于单向电流测量)时、输出设置为0V (或非常接近)、并将相应地增加以获得正电流(IN+至 IN-)。 您可以在下面的仿真中看到、当 Vref = GND 时、输出仅在输入之间流动的电流为正时移至0V 以上、而对于负电流、输出不会降至0V 以下。

    当 Vref = Vs/2 (用于双向电流测量)时、输出设置为1/2 Vs、在该点以上时为正电流、在负电流时减小。  您可以在下面的仿真中看到、当 Vref = Vs/2时、输出在 Vref 附近上下移动、可以测量正电流和负电流。

    对于 Vref = 4.508V (假设 Vs = 5V)的具体示例、正电流输出将高于此点、至 Vs (指定为 Vs - 20mV)、负电流输出将降低。 我可以想象、如果负电流远高于要测量的正电流、那么只使用此特定情况、因为对于正电流、输出只能增加<~0.5V、而对于负电流、输出可能减小~4.5V。 最后一点。 您可以在下面的仿真中看到、当 Vref = 4.508V 时、输出围绕 Vref 上下移动、可以测量正电流和负电流、但在 Vs 处使用正电流快速达到饱和。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    路易