This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2404:TLV2404ID -跨阻放大器操作

Guru**** 2846320 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170, TLV9104, TLV2404, TLC2274, OPA1671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232218/tlv2404-tlv2404id--transimpedance-amplifier-operation

器件型号:TLV2404
主题中讨论的其他器件:TLV9104TLC2274OPA1671、OPA170

您好、TI 团队  

我们将此运算放大器用作4通道 TIA -在此期间、我们发现没有线性响应、并且每个通道都已分别进行了测试。

请告诉我们如何解决此问题??.e2e.ti.com/.../TIA-Report-30_2D00_05_2D00_2023.pdf

附件是所完成测试的详细信息。

谢谢

Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    感谢你附上报告,它提供了很多细节。 不过、 您能否分享输入(SMU)频率?  
    查看测试结果、由于某些输出接近电源轨(±5V)、运算放大器会由于以下任一原因进入非线性状态:  

    • I/O 限制
    • 带宽限制  

    此外、能否与您分享您选择使用 TLV2404而不是新的替代器件 TLV9104的原因? 是否有相关参数?  

    我计划使用以下电路设计来提供其余部分的支持、如果时间较短、请随时自行参考: 互阻抗放大器电路  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolina

    1)我们最初选择 TLC2274、因为我们需要双电源(+/-5V)、并且4个通道的输入电流范围为+/-10nA 至+/-1mA。  

    1a)我们测试了 TLC2274并发现它带有1K 反馈电阻器即使输入电流为+/-0.1mA 也可使所有4个通道饱和

    2)由于 TLC2274 -SOIC 封装也没有线性并且面对相似的饱和、因此一个等效值为 TLV2404

    3)由于我们提供的是直流电流、我对 IO 和 BW 限制的回答不信服、而且即使使用1兆欧的反馈电阻器、也无法获得适当的线性度。

    4)对于1K 反馈电阻器、电流输入仅为+/-0.3mA 至+/-0.4mA、它在小于最大输入电流的1/10时饱和

    5) 5)您如何根据上述要求、您建议的器件 OPA170/OPA1671将解决该问题?-请澄清

    谢谢  

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    在直流测试中了解、没有预期的频率。

    TLV2404不是 TLC2274的等效器件、它 大约是短路电流的十分之一。  
    在随附的测试报告中、输入电流为 ±400uA、超出了器件的规格:  

    这解释了测试报告显示极端情况下的非线性的原因:  

    我建议使用 OPA4991IDR 进行测试。 以下是测试仿真: e2e.ti.com/.../TIA_5F00_2991.TSC

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳

    TLV2404输出电流极低、但 TLC2274输出电流为+/-50mA

    我们是否可以从 TI 获得 OPA4991IDR SOIC 封装1-2样片用于测试?然后我们将在 PROTOS 正常运行后立即订购

    谢谢、此致

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、  

    是的、可以通过您当地的 TI 销售代表来完成。  
    我将向您传达他们的详细信息。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳

    到目前为止、我还没有从 TI 本地销售代表那里听到消息、到目前为止、我已发送了3封电子邮件!!

    您能检查一下并告诉我吗?

    谢谢

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Krishna、

    您无法直接从网上申请样片吗?

    在产品页面 https://www.ti.com/product/OPA4991的"订购和质量"部分、您可以点击"申请样片"、然后在线接收少量样片。

    如果这不起作用、我们可以在内部与当地销售代表联系。

    此致!
    杰瑞