This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:LMH32401

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231507/lmh32401-lmh32401

器件型号:LMH32401

您好!

 - 在 μA 表中:"..启用转换时间(1%稳定)环境环路被禁用、fin = 25MHz、VOUT = 1VPP、IDC = 0 μ V、增益= 20 kΩ   -  850ns " (第10页)。

 - 参见第14页图6-24。 开通时间-看起来大约为200ns。

 这有 很大的不同。 怎么回事?

此致、

乔拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora:

      对于轻微延迟、我们深表歉意。 今天是在美国的假期。 我们将 在明天之前给您发送回复。  

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giora:

     感谢您的耐心。 您的观察结果是正确的。 我与我们的测试团队讨论过、他们说图6-24是实验室中的测量数据、而启用转换时间规格是典型的模拟设计数据。 尽管我们在实验室中测量的值大约为200ns、但我们将保守的设计仿真规格保持在850ns。 该值是设计中样本运行的平均值。  

    此致、

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Sima、

    谢谢。

    乔拉