This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:比较器输入设计问题

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232816/tlv7031-comparator-input-design-issue

器件型号:TLV7031

早上好、对于我在 IO 分接板上设计的比较器电路、我遇到了一些问题、我希望 我可以获得一些帮助。 相关电路是风扇电路的前端。 比较器电路 U199的用途是检测 J37上是否安装了热敏电阻。 造成这种情况的原因主要是热管理。 如果未安装热敏电阻、U195、U194、U196和 U197的风扇电路将不会工作、因为风扇 IC 的引脚1上没有电压。 为了解决此临界情况、我决定添加一个反相比较器 U199、该比较器带有隔离开关 U200、以防止反馈环路跟随比较器的输出。 此电路存在的主要问题是、当未安装热敏电阻时、-IN 引脚始终比+IN 高-10mV 到-30mV。 这很有趣、因为如果没有安装热敏电阻、由于 R1182用作下拉电阻、我预计-IN 为0V、而+IN 约为100mV。 在此操作案例中、-IN 测量值为125mV、+IN 测量值为100mV。 我希望输入具有偏移、但我不希望-IN 引脚具有跟踪到+IN 引脚的直流偏置电压。 您能解释一下发生这种情况的原因吗? 我已经将电阻分压器多次馈送+IN 引脚至高达1.5V 的电压、并且这种行为是一致的、这使我认为我犯了一个设计错误。 你能解释一下我做了什么错了,如果你有任何想法,如何可能纠正这一点吗?  电路原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../IO-Breakout-board-Fan-Schematic-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯

    感谢您的发帖。  您对预期结果的假设是正确的、并且比较器中没有任何东西可以跟踪输入或实现100+mV 的偏移。  您确定 U200不会做出某种贡献吗?  我会尝试拆开 R1236填充、从而使反相输入与所有器件断开连接。  由于电压表处于10M Ω 范围内、因此将探头固定在引脚上应该足以测量接近0V 的电压。  您是否尝试过另一个 TLV7031来确保比较器不会因某种原因受损?  抱歉、我只是想逐步进行一些故障排除、看看是什么导致了问题。 同样、您使用的是引线式封装选项还是 DPW 无引线封装。  输入之间可能存在您看不到的电阻短路?

    希望这些建议之一有助于跟踪问题。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我之前移除了 R1236。  行为会发生变化、输入按预期运行、并降至0V。 安装后、我 认为下拉电阻器 R1182会使比较器运行不正常、并将引脚电压增加到115mV。  

    第二、我已经全部删除了 U200、并且我仍然获得相同的结果。 我非常有信心 U200不是原因。

    最后、是的、我在我的板上尝试了几个比较器。 总共4个。 它们的行为相同。  

    为什么将 IN 引脚接地会导致芯片反馈电压到芯片上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Chris。  比较器内部没有任何东西可以执行该操作。  如果您对电路进行试验电路板、我认为不会得到相同的结果。  是否可能是通过 J37进行耦合?  如果移除 R1236、请尝试将类似的电阻器焊接到 R1236的焊盘上、即使使用导线也是如此。  我不希望你看到任何问题,如果你.  您是否尝试过不同的电路板、还是只有一个原型?  您测量多大的接地阻抗?  您应该只看到7.5k。  我们的偏置电流是 pA、因此7.5k 不会生成这种电压。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    同时开关电源时、您测量的*比较器输入之间*电阻是多少? 具有和不具有 R1236? 如果反转 DMM 测试引线、您是否得到相同的电阻读数?

    电路中的任何其他节点是否使用名为 Vref 或 VIN 的节点? 我之前在原理图中看到过这种情况、布线在布局中意外连接在一起。 J37引脚2的节点名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭这个帖子、因为我们没有听到您 Chris 的声音。 如果您有任何更新、请随时回复。