This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA170:设计检查

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA170, TLC2252, TLV9351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236750/opa170-design-check

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件: TLC2252

大家好、

您能帮助解答以下查询吗:

在电子保险丝 VSET 上、在左侧部分、当 AN_OUT=12时、其理论值=2.07。 但实际测试仅具有1.3V 的电压。 您能帮助检查原因是什么吗?

客户 在4x10矩阵板上使用了2个 opa170。

提前感谢。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    您 测量的 A_OUT 是否为12V 并且两个电阻器具有正确的电阻值? 1.3V 的测量值是在哪里?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    an_out 的值为11.94V

    对于电路、电阻器 R20的值会发生变化。

    R20=210 Ω、电子保险丝_VSET (理论值)=2.08V、但实际值=1.298V
    R20=100 Ω、E-fuse_VSET (理论值)=1.09V、但实际值=0.914V
    R20=50欧姆、E-fuse_VSET (理论值)=0.571V、但实际值=0.565V

    在电路板中、它们只有一个电路、如图1、但具有4x10图2。 机器人。

    另一个要点是、它们将 OPA170更改为 TLC2252、并且 E-fuse_VSET 正常。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    感谢您提供更多信息。 客户看到输入压降的原因是 OPA170内部具有背对背输入二极管、因此不适合比较器用例。 这显示在数据表的第18页上(参见如下代码段)。  

    TLC2252没有这些二极管、这就是该器件正常运行的原因。 我建议  改用 TLV9351以避免此问题。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利