您好!
是 eq。 12 min GBP 和巴特沃斯响应在 sboa122.pdf 中更正?
示例、必需:
互阻抗为1800V/A、-3dB 时的频率为200k、Cin = 10pF。
计算电路值:
反馈电阻器为1800欧姆、反馈电容器为430pF。
根据公式 12:
GBP = 2 * PI * 200kHz^2 * 1800 * 10pF = 4500Hz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是 eq。 12 min GBP 和巴特沃斯响应在 sboa122.pdf 中更正?
示例、必需:
互阻抗为1800V/A、-3dB 时的频率为200k、Cin = 10pF。
计算电路值:
反馈电阻器为1800欧姆、反馈电容器为430pF。
根据公式 12:
GBP = 2 * PI * 200kHz^2 * 1800 * 10pF = 4500Hz
您好、Dmil、
该公式估算了 TIA 实现 巴特沃斯响应或 Q = 0.707 (65度的相位裕度)或最大平坦通带闭环带宽所需的增益带宽积。
可以找到 TIA 的完整传递函数、该函数可以在不同鉴定因子下提供精确的数字/关系、但公式12是快速高效地估算任何给定 TIA 要求所需的 GBP 的好方法。
我们的 TIA 计算器可以提供上述结果、并为您提供反向结果、即给定放大器 GBP 的最大闭环带宽。 可通过以下链接找到: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956151/faq-transimpedance-amplifier-calculator
谢谢!
西马
尊敬的 Dmitriy:
用例中发生的情况是、您的带宽足够低、输入电容也足够小、因此我们实际上需要一个比 Cin 更大的 Cf 来补偿电路至200kHz 带宽。 遗憾的是、它会混淆电子表格中的计算、这就是您得到奇怪结果的原因。
在这种情况下、您可以先选择大于目标带宽的放大器。 但是、放大器的输入电容会增加总输入电容、这可能会略微改变公式。 我建议在 SPICE 中进行仿真以验证电路带宽。 \
此致、
雅各布