This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD181:麦克风信号未被放大

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD181, OPA172, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236704/tipd181-microphone-signal-is-not-amplified

器件型号:TIPD181
主题中讨论的其他器件: OPA172TINA-TI

大家好、

我想重新构建 TIPD181前置放大器。 我的第一步是 从 JLCPCB 订购 TIDC916 PCB。 然后、我根据 TIPD181参考设计指南组装了所有器件

我施加了9V 的电压、并在原理图的突出显示点处测量到了 GND。 箭头的颜色与相应的波形相匹配。

所有测量均在交流模式(x:100ms/div、y:10mV/div)下完成。

麦克风信号(深蓝色)似乎正常。 但信号在电容器 C3之后消失(浅蓝色)。

OPA172的输出信号(橙色)大约为0mV、而非放大的输入信号。 RCA 连接器(黄色)也是如此。

之后、我找到了"TIA 麦克风放大器电路的 TINA-TI 参考设计配套产品"、这让我更加困惑。 此文件(SBOA291.TSC)包含一个相似的电路。 瞬态仿真(下图)告诉我、输入信号(±2、83V)低于输出信号(±1、70V)。

如何放大麦克风信号? 为什么在仿真中输入信号小于输出信号?

我现在构建了该设计三次。 结果始终相同。




此致、

杰约马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    如何激励驻极体麦克风? 输入信号看起来将拾取一些低频信号。 您是否能够使用1kHz 正弦波或在示波器上很容易看到的东西对其进行激励?  

    [quote userid="392789" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236704/tipd181-microphone-signal-is-not-amplified 如何放大麦克风信号? 为什么输入信号小于仿真中的输出信号?

    我认为这里的输入有一点误导。 本文档将此作为一种表示麦克风输入信号的 SPL (泛音)的方法进行了解释。 它的输入不是驻极体麦克风的输出、它由电流而不是电压来表示。 显示的输入是麦克风的激励源。 这并不表明输入大于输出信号、因为输入 SPL 在 TINA 中表示为电压信号。

    确实有点混乱! 但希望我的解释澄清了几件事。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的参与。 我发现了问题。 遗憾的是、我使用的是具有 SC70-5封装的 OPA172IDCKT。 但此参考设计是为采用 SOT-23-5封装的 OPA172IDBVR 构建的。 在这些封装中、只有 V-和 V+处于同一位置。

    我们现在可以解决此问题。 感谢您的帮助!


    此致、

    杰约马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jejomar,

    不同的引脚排列肯定会导致一个主要问题! 很高兴我能够帮助您更好地了解该系统。 如果您遇到任何其他问题或有其他问题、请告知我们!

    此致、

    R·克利夫