This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:在测试负电压时如何连接 INA228

Guru**** 2529050 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238176/ina228-how-to-connect-ina228-when-testing-negative-voltage

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: INA226

大家好、  

就是我知道的。 INA228可用于 测量正 负电压。

是否可以  仅将 GND 连接到-15V 测量-10V?

硬件中的任何 elso 建议。

我们有参考设计还是参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bella、您好!

    是的、这里的参考设计展示了如何在-48V 时使用 INA226: https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    使用 INA228将其适应您的设计时、您可以调节到所需的负电压、只要确保所使用的数字隔离器具有正确的逻辑电压电平、即可用于 INA228数字通信。

    此致、

    米奇