This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA901-SP:(5962L1821001VXC)不存在 Allegro / Cadence 符号或 PCB 封装

Guru**** 1189900 points
Other Parts Discussed in Thread: INA901EVM-CVAL, INA901-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233493/ina901-sp-5962l1821001vxc-no-allegro-cadence-symbols-or-pcb-footprints-exist

器件型号:INA901-SP
主题中讨论的其他器件:INA901EVM-CVAL

我正在尝试对 PCB 快速转动一下。  自2005年以来,我一直没有使用 Cadence ,所以我忘记了它的大部分。  我可以在基本层面进行工作、因此我需要能够接触原理图符号(我可以简单地创建原理图符号、而不会出现太多的问题)、但我不希望处理 PCB 占用空间。  我没有足够的时间来学习该过程。

我知道 TI 有用于 INA901-SP (5962L1821001VXC)的评估板(INA901EVM-CVAL)、其封装就在板上。  TI 有没有人可以向 EE 社区提供这种封装?  我知道导联可以形成导联。  我只是没有时间为自己做这一切从地面上的混乱。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    实际上、我是 INA901EVM-CVAL 的设计人员、但我是在 Altium 中进行设计的。 如果我 发送了 EVM 的 Altium 文件集、您是否能够将其转换为 Allegro?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、但值得调查。  您愿意将其发送给我还是与社区分享?  非常感谢您的答复、也感谢您这么快的答复!

     

    另外、关于评估板、是 TI 愿意分享的光绘文件、还是要求过多的知识产权?  我或许也能够对这些内容进行转换、然后保留重要的布局决策、妥善处理这些内容。   如果我要求太多,那么我完全理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、  

    抱歉、我花了一些时间来浏览我的档案。 请查找随附的设计文件副本。 您还可以在"产品输出"文件夹中找到请求的 Gerbers 副本。 同样、该项目是 Altium 项目、因此您很可能需要使用 Allegro 的导入工具。  

    最后、请注意、TI 评估模块用于评估其上的单个器件、不能直接用于设计中。 希望这能让您更快地开始尝试实现这一目标。 :)  

    *该文件集不正确,已被删除。 请参见下面的更新*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的所有帮助!  非常感谢您竭尽全力帮助您的一位客户。  我在 YouTube 上找到了一些关于如何将 Altium 文件转换为 Cadence 的视频,我确信我现在能够解决它。  谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、  

    我将更新此论坛帖子以更正错误! 我最初附加的文件集不正确,我计划将其从该线程中删除。 现在可以 在此处找到您的最新帖子中的真实文件集