This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品选择方面的问题:压电式驱动器

Guru**** 2673935 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237592/a-problem-with-product-selection-piezo-driver

主题中讨论的其他器件:DRV2667

您好!

我在选择产品时遇到问题。  
我需要一个可以从 TI.com 上 向一些压电元件施加电压 具有不同的相位。
施加的电压需要为30Vpp。 如果可能、我想自行定制波形、频率和相位。
您是否有符合我要求的产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,竹内山,

    请看一下 DRV2667。 我认为这款器件会适合您的需求。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McPherson-San:

    感谢您的答复。 我看了 DRV2667 EVM 并阅读了用户指南。  DRV2667 EVM 只有一个输出永恒。 我要做的是、将电压输出到至少两个压电元件。 它的波形是相同的,但相位不同,如下图。 如何根据元素使相位不同。

    此致、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,竹内山,

    感谢您的澄清。 遗憾的是、TI 的所有压电式驱动器都是单通道的。 您需要使用两个驱动器并定制它们之间的波形、以创建您想要的相位差。

    此致、
    J·麦克弗森