This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:三相交流电压检测

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236261/amc1350-q1-three-phase-ac-voltage-sensing

器件型号:AMC1350-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1350、 AMC1200

e2e.ti.com/.../AMC1350_5F00_sim_5F00_no_5F00_diff.TSC

1.以上电路用于交流电压感测。 输出最终馈送到控制器。 请分享评论意见和要采取的预防措施。

2.如果我将 INN 连接到地面,会有什么区别? 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    这看起来像是在一个带有中性点的染料系统中的两个线电压测量值。 相对于中性点进行所有测量-这看起来是可以的。  

    在此配置中、INN 无法连接到 GND、因为它会将相位测量电压短路到中性点。   

    本应用手册适用于采用差值配置的线路测量、可能会有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 这很有帮助。

    虽然我有几个问题:

    1.  非线性和漂移0.02%(最大值)、±0.4ppm/°C (典型值) 如何在最终计算中考虑这些问题。 我应该从输出电压中减去它吗?或者您建议做什么?

    2.这也是一个板连接,也就是说,我的电阻分压器在一个板上,其余的信号调节电路在另一个板上。 IC 是否有内部保护? 我想添加一些 TVS 二极管。 您建议向 IC 外部添加哪些所有保护元件? 整体目的是保护隔离器放大器的输入线路。  注: 输入电压范围: ±1.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    与增益误差和漂移类似、它们表示标量误差、其中它们将占输入/输出的误差百分比-具体取决于您如何计算。 只要与其他误差源一致、减法或加法就不重要。 此 Excel 计算器可能有助于: https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    有内部 ESD 二极管可处理高达10mA 的电流、且相对于绝对最大额定值表中列出的高侧电源电压、电压低至-6V 或+500mV。 增加 TVS 二极管的缺点是、它们会导致泄漏电流误差、尤其是在温度升高的情况下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Smith 更新。 唯一的问题是,因为这是板,我不太担心,因为会有太多的人的互动。 如果我添加单位增益电路、然后 在此电路之前添加 TVS 保护和其他保护、该怎么办? 请参阅仿真文件和评论。

     e2e.ti.com/.../AMC1350_5F00_sim_5F00_protected.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    电阻分压器和 AMC1350应位于同一电路板上、然后可使用 AMC1350的差分输出将电路板连接到另一电路板。  

    不应在电阻分压器和 AMC1350之间进行板对板连接、因为正如您所说、该连接将暴露在高压下并可能发生人员交互。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Smith 提供的输入。

    更多查询:

    1.在下面给定的仿真文件中增加了 RC 滤波器。 此外、我计划使用这两个更大的电阻器和受浪涌保护的电阻器。 RC 滤波器是否正常、或者我是否需要进行一些调整?

    2.在同一个仿真文件中、我打算将隔离器的差动输出直接连接到 ADC (差动模式)。 请在此处提供一些有关如何实现的建议。

    仅供参考、ADC 正极以+3V 为基准、负极以接地为基准。 我有+1.5V 的基准电压可用。  

    注: 输入电压范围: ±1.3V

    出于保护目的、我添加了从 AMC1200 (TIDRMS9)获取的图像。 是否可以对电路使用相同的保护措施?

    e2e.ti.com/.../Discussion.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    RC 滤波器是好的-当然、在电路板制造后的测试期间、它可以根据需要进行调整。  

    本文档应该有助于解决与 ADC 的差分连接: https://www.ti.com/lit/an/sbaa312/sbaa312.pdf

    保护应该没问题。 但是、正如我在上一篇文章中所说的-如果可以进行人机交互、在高电压侧进行板对板连接是不安全的。