This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:IGBT NTC 测量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238104/amc1311-igbt-ntc-measurement

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1200

嗨、团队!

我的客户 Petr @ Eaton 正在寻找成本最低的解决方案来测量总共5个通道的 NTC (集成在 IGBT 模块中)。 Petr 目前正在考虑使用 AMC1311B、但我想深入了解产品组合中是否有更好的选择。 我 假设增强隔离是必要的...

我环顾四周、似乎还有一个潜在选择可能是利用 ADC +数字隔离器。

您能否建议您的产品组合中是否使用 AMC1311作为成本更低的器件来完成工作、以及您是否知道测量此 NTC 的其他方法?

此致!
麦吉尔·达洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dajon:

    我假设在每个不同的 IGBT 模块中有一个 NTC、因此可能无法使用 ADC +数字隔离器、因为在系统运行时、每个不同的 IGBT 模块的电压电位都将发生开关。  

    目前为止、AMC1311B 是适用于增强型隔离的出色器件、AMC1211或 AMC1200适用于基础型隔离。