This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4992-Q1:IC 比较差异

Guru**** 2803605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237675/opa4992-q1-ic-compare-differences

器件型号:OPA4992-Q1

团队成员

OPAx992系列与 OPAx990系列之间的主要区别是什么?

与 TLV930x 系列的主要区别是什么?  

谢谢。

博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    992更快、即它具有更高的 GBW 和压摆率。 这也意味着更高的功耗以及更低的失调电压和噪声。 TLV930x 的对应值约为990、但电气特性略差、而且没有轨到轨输入。

    要进行比较、请转到 搜索功能、搜索所需的参数、启用所需的列、在最左侧列中选择所需的器件、然后点击"Compare"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好!

    谢谢。

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyan、  

    Clemens 已解决签发的问题、请选择"这已解决我的问题"。

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    以下是有关该器件系列的一些其他信息:

    OPAx990和 OPAx992是其同一系列的高性能系列。 TLV930x 和 TLV936x 能够以轨到轨输入以及某些规格下降为代价来节省成本。 TLV910x 与 TLV916x 可为在最大电源电压和 某种程度上降低规格之间取得平衡而节省成本。

    此致!
    Jaclyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jaclyn

    好!

    谢谢。

    博彦