This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:查询 LMC662AIM 放大率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237613/lmc662-inquiry-about-lmc662aim-amplification-rate

器件型号:LMC662

您好、TI 专家

客户使用 LMC662AIM (OPAMP)时、放大率差异过大。

该测试是通过几年前收到的10个样本进行的。 由于样片是旧器件、我认为器件本身可能会有问题、但我想电路配置是否错误。

-当同一个放大器电路中只有 LMC662AIM (OPAMP )发生变化时,
:10个中有5个被放大,5个没有被放大。
:以下电路第一级的放大因子随 IC 的不同而有很大的变化。
(仅更换 LMC662AIM 时、放大率不同、偏差很严重。)

请检查下面的电路配置是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要测量的输入和输出电压是多少? LMC662没有轨到轨输入、需要为正电源提供2.5V 的余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望通过 CT 电路放大电压。
    CT 侧会产生大约10mV 的电压、因此我希望输出为大约3V 或更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    我想提出几个问题、并指出几个有助于您使用电路的项目。

    1. 原理图很难阅读。  我想我至少可以理解原理图的一部分、并将根据原理图的想法提供指导。  您是否可以通过某种方式提供清晰的图表?
    2. 似乎您在第一级的输出端有一个470uF 的电容器、在第二级的输出端有一个10uF 的电容器。  不应将电容器直接放置在放大器输出上。  运算放大器输出端的电容器会导致不稳定。  不稳定性意味着输出将振荡、而不是增益信号。  我们有一个涵盖该主题的视频系列。  以下是整个放大器系列的链接(运算放大器培训)。  如果您在培训列表中搜索、您将找到7个有关稳定性的视频。  这是一个相当详细的主题、因此如果可以简单地移除电容器、这是最简单的选择。
    3. 第一个放大器的增益似乎为4500 (4.5M/1k + 1 = 4501)。  这是一个非常高的增益。  具有如此高增益的任何电路都将对任何小问题敏感。  由于放大器的偏移可高达6mV、单独的偏移可将输出驱动至电源轨(6mV x 4501 = 25V)。
    4. 如果您要将10mV 信号放大至3V、您需要3V/10mV 的增益= 300。  此外、如果要精确地放大10mV、则应该选择输入失调电压远小于10mV 的放大器。
    5. 可能我没有正确阅读您的原理图、因为很难看到详细信息。
    6.  运算放大器培训 是一个很好的资源、可帮助您加深对放大器的了解。

    此致、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Art Kay

    感谢您的回答。

    如果我们还有其他问题、我们将再次询问。