This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您网站上的 S 参数文件没有附加噪声特性。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231391/s-parameter-files-on-your-website-do-not-have-the-noise-characteristics-attached

主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA818、OPA855

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

对于我们大学(TU/e, NL)的天文学项目,我们正在寻找一个合适的 LNA 来连接我们的天线。

我们想要在 Keysight 的 ADS 中模拟的关键参数之一是其噪声性能。

但是、您网站上的 S 参数文件似乎 没有附加噪声特性。

它在其他地方可用吗?

 

接下来、我们主要对1至100 MHz 相对较低的频带感兴趣。

遗憾的是、您的大多数 S 参数文件在此频段中似乎具有相当有限的频点数量。

是否有针对可解决此问题的特定放大器或方法的建议?"

除此之外、我们还希望放大器在整个1-100MHz 范围内保持频率不变(即恒定频率响应)。

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

     噪声参数与 S 参数分开。 这些模型可以使用我们的 TINA-TI 和 PSpice 模型进行仿真、这些模型可以在我们的器件产品文件夹的"设计工具与仿真"选项卡中找到。 我们没有适用于此器件的 ADS 特定模型、但我相信您可以将 PSpice 网表导入到 ADS 中。  

     您需要1-100MHz 范围的哪个器件? 我们的高端射频放大器通常在较高的频率范围内进行测试、但我可以找到有关特定器件的更多数据。

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "感谢您的答复。 确实可以将 PSpice 网表导入 ADS。 我设法为 OPA818放大器实现了这一点。 但是、使用该模型获得的仿真结果在1-100 MHz 范围内是否仍然有效?

    由于我们仍在决定要使用哪种放大器、因此我们还没有具体的器件。 根据您的经验、您会选择哪一种?为什么?"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

      很高兴它导入成功! 正确的、模型的仿真结果在直流到包括1-100MHz 的高频范围内仍然有效。  

      您的设计要求(如增益、带宽、输入信号特性、输出电压范围、负载、 电源电压)和应用?   

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "感谢您的答复、我很高兴听到该模型也适用于较低频率、甚至 DC。

    最重要的参数是低噪声(即 NF<5dB)和高线性度(即 OIP3>30dB)、增益不太重要、但目标是使其高于15dB。

    此外、这些参数在1-100MHz 的整个频率范围内必须非常恒定/平坦。

    输入信号预计具有大范围的电压振幅、因此需要高线性度。

    负载很可能仅以50欧姆为基准、但可以根据需要进行调整。

    同样、想法是使用 Vs+= 5V 和 Vs-=-5V、但这也可以修改。

    我希望这能为您提供足够的信息、以便为我们提供一些建议。"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您与我们分享客户的设计要求。  我们将研究详细信息、并做出回复以供您分享。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    对延迟回复深表歉意。  OPA855将是适用于该应用的最佳放大器。 该器件具有0.98nV/rtHz 的低噪声性能、在使用50欧姆源时的噪声系数约为3.2dB (不考虑反馈和增益电阻器噪声)。 它具有足够的带宽、 我认为 OIP3性能应该能够满足根据输出电压而需要的要求。 这必须进行专门测量、但可以使用我们的评估模块轻松实现。  

    此致、  

    雅各布