This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA145

Guru**** 2514795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238021/opa145-opa145

器件型号:OPA145

您好!

我希望在不使用 OPAMP 的情况下使用电压减法器。 在所附电路中、A 点和 B 点之间的电压差为21V、其中 A 点=15V、 B 点=-6V。 我想开发一个以 AGND (接地)为基准且电压为21V 的电路。 如何在没有任何其他 OPAMP 的情况下从现有电路执行此操作? 请帮助我解决这个问题。

此致、

里图拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rituraj,

    有很多方法可以生成21V 的输出、但是、没有运算放大器允许 Vout 高于其正电源(Vout<Vcc)-因此、图2中的电路不起作用。

    我不清楚输入电压限制是什么、但生成 21V 的最简单方法是使用至少22V 的电源、如图3所示。

    e2e.ti.com/.../Rituraj-OPA145.TSC