This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:LM139AJ/PB 和 LM139J/PB 和 M38510/11201BCA

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238004/lm139a-lm139aj-pb-and-lm139j-pb-and-m38510-11201bca

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM139

LM139之间的区别是什么 A J/PB 和 LM139J/PB? 只是 A 版本的失调电压较小吗?  

这些部件能否更换 M38510/11201BCA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    可以。 LM139AJ 和 LM139J 的失调电压规格各不相同。 这些是前 National Semiconductor 器件、均被视为商业扩展温度器件(不是 MIL 883)。 /PB 是本国用于定义铅镀层(PB 焊锡浸渍)的方法。

    M38510/11201BCA 是本机 TI MIL-883级器件、与 LM139JB (也是本机 TI)类似。

    除了(当时)不同公司的不同晶圆制造厂和设计导致的细微差异外、它们在大多数应用中的功能都应相似(当未超出数据表规格时)。

    因此、只要您可以将 MIL 器件替换为商业器件、它们就可以替换 M38510/11201BCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有 M38510/11201BCA 的 mil 级替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    可以。 LM139JB 具有相同的裸片和883级(TI 使用"B"来指定883 RevB 器件)。

    它也与 JM38510/11201BCA 相同

    此页面上几乎所有"J"(CDIP)包中的内容都是可比的。

     https://www.ti.com/product/LM139-MIL