This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:仿真中的电流跟踪

Guru**** 2769385 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237156/ina186-current-tracing-in-simulation

器件型号:INA186

你好。
INA 186A 仿真。
仿真没有收敛。
作为对策、更改了 ITL1、ITL2和 ITL4的参数。
这将减少可追溯的点数量。
我想跟踪电流、解决方案是什么?

感谢你的帮助。
此致。

e2e.ti.com/.../INA186A5_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在输出引脚上添加电压探头:

    如果仍然存在收敛问题、请尝试禁用初始偏置计算:

    输出看起来应该是这样的:  

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、您的回答是、我想问的问题与您要问的问题不匹配。

    可以安装电压探头。 但无法安装电流探头。

    如果参数 ITL1、ITL2和 ITL4为初始值、则没有收敛。

    我尝试过您建议的选项、但没有任何更改、也没有收敛。

    我已经更改了参数 ITL1、ITL2和 ITL3。

    这样就可以完成仿真。 可以探测电压。 但无法探测电流。

    我在测试中移除了 INA186。 然后连接了 V1和 R2。

    运行仿真。

    当然、电压将是3.3V。

    但电流不在跟踪列表中。

    将 ITL1、ITL2和 ITL4的值重置为默认值。

    然后重新运行仿真。

    当然、结果是相同的。

    但电流是可以追溯的。

    我想在 INA186A5仿真中探测电流。
    我想知道当我更改 ITL1、ITL2、ITL4时为什么探测点受到限制。

    感谢你的帮助。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细描述、现在我得到了问题。 该问题与工具相关、而不是与 INA186相关。

    我猜是 PSpice for TI 存在一定的限制、因为它是一个免费软件。 但是、我不确定界限在哪里。 如果您可以逐渐减小这些值、然后查看该工具何时开始再次保存当前数据、这会很有意思。 同时、我将进行一些研究、看看我是否能找到一些答案。  

    此致、Guang