This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:在 Simetrix 中使用 PSpice 模型时出错

Guru**** 2500915 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237022/ina296a-error-in-using-pspice-model-in-simetrix

器件型号:INA296A

大家好、

我的客户下载了 INA296A PSpice 库、并尝试使用 Simetrix 进行仿真。  并在下面收到一条错误消息:  

 

我不确定在将库与 Simetrix 关联时 INA296 PSpice 库是否有问题或有问题。   您能帮助检查吗?  谢谢。

 Br、

阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我现在翻过来了。  Simetrix 与列出子群集节点时使用的同一个词不同。 这应该是一个简单的修复、只需在.lib 文件的第419行中重命名未使用的 GND 实例。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alfred、

    我很抱歉 用 simetrix 给客户这个错误。

    因此要解决此问题、只需 将第419行中的第二个 GND 实例重命名为其他实例(无关紧要、因为甚至没有使用)e2e.ti.com/.../INA296A3.lib。

    我已经为 INA296A3.lib 提供了已实现的修复方法。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您帮助完成此修复。 网站上上传的文件也会更新吗?

    谢谢!  

    Br、

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alfred、

    可以。 他们会,但将会是几天,因为它必须运行我们的发布程序,然后需要一天的时间来刷新库。

    此致、

    彼得