This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:检测电流方向变化

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237624/ina233-detecting-current-direction-change

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: INA236

我正在尝试使用 INA233来跟踪电池充电和放电(即电量监测计、这只是我使用它的几个功能之一、我知道有可用的电量监测计 IC)。 我面临的主要问题是检测充电和放电之间的变化、即电流何时改变极性。 有办法在发生这种情况时获得中断、还是以适当频率轮询电流的唯一方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 INA233、我能想到的最接近的解决方案是利用其 ALERT 引脚作为中断、而中断则通过设置寄存器 IOUT_OC_WARN_LIMIT (4Ah)和 MFR_ALERT_MASK (D2h)进行配置。 一般的想法是根据您希望发出警报的方向(正值->负值或相反)、设置一个较小的正值或负值的电流阈值。

    还有一些实际注意事项、例如避免不必要的切换。 但在系统层面、这种方法应该是可行的。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 在阅读数据表时、我认为过流阈值是无符号的、并与电流的绝对值进行了比较。 如果它是有符号的、您建议的做法会起作用、例如、如果阈值为-0.01A、它会在 Actual_Current < threshold_Current (有符号)时发出警告。 您能否确认阈值确实有符号、并与符号的实际电流进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有一个理由认为 INA233可能不会是最佳的。

    但是、INA236的警报引脚功能更加灵活。 除了正在比较有符号值外、也可以选择超过或低于阈值、引脚极性是可配置的。 如果可以改用该工具、请看一下。

    此致、Guang